搜索
FactoryTalk Optix 1.8.0 帮助
按钮
生成用于执行方法的事件。
按钮类型
延迟
在激活与其关联的操作之前,需要在某个预定义的时间间隔内选择的按钮。请参见
延迟按钮
。
瞬时
具有最短时间(如果已设置)的按钮,或者只要按钮被按下,但不会超过最长时间(如果已设置)。请参见
瞬时按钮
。
切换
可以打开或关闭的按钮。请参见
切换按钮
。
按钮事件
按钮预配置有事件。请通过配置事件执行的方法,将按钮事件配置为触发不同的操作。例如,按钮事件可以:
开始生成报表
对活动报警进行确认
指示紧急状况
所有按钮预配置有以下事件。某些按钮类型具有其他事件。
按钮事件
在运行时执行以下操作时生成
MouseClick 事件
单击或触按对象,然后释放对象。
MouseDown 事件
单击或触按对象。
MouseUp 事件
释放对象的单击或触按。
按钮样式
您可以为按钮应用多种样式。请参见
应用按钮样式
。
具有不同样式的按钮示例
基本控件
配置按钮
延迟按钮
瞬时按钮
切换按钮
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal