搜索
FactoryTalk Optix 1.8.0 帮助
线性仪表
设置或显示位于可能值范围内的整数值。
使用案例
设置或显示最小值和最大值内的模拟量变量值。
小贴士:
使用
工具提示
属性可在仪表上的选择点上方显示或隐藏值。
警示区
属性用于以不同颜色显示特定的值范围。
示例
定义了包含两个警示区的线性仪表
基本控件
linear gauge
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal