表达式计算器
计算表达式的结果,表达式中包含整数、小数、数值变量、用于字符串比较的字符串变量、算术运算符、布尔运算符或一组函数。
输入
属性 | 说明 |
|---|---|
表达式 | 要计算的表达式。 要向表达式中添加变量,请输入连续的数字或以 # 开头并用花括号 {} 括起来的唯一字符串。例如,输入 {0} ,稍后在表达式中输入 {1} 。填充与每个变量对应的 {#} 动态链接表达式可以包含无限多个左花括号和右花括号 {} ,但左花括号和右花括号的数量必须相等。如果表达式不符合正确的语法,则转换器将不会执行计算。 |
动态链接模式 |
|
动态链接 | 一个或多个使用以下内容进行标识的变量:
小贴士:
按任意顺序使用占位符的任何组合。在表达式中使用任意数量的占位符。
此属性仅可用于转换器实例,不可用于转换器类型。 |
输出
表达式的结果值。
示例
以下是表达式计算器实例的示例。
返回变量的绝对值

如果变量值大于 40,则切换图形对象的可见性

如果变量值大于 50,则将图形对象的背景色更改为蓝色

如果变量值介于 30 到 40 之间,则在活动时闪烁绿色 LED 对象

如果文本框边框颜色为红色,则启用该按钮

如果标记文本等于“WARNING”,则将标记文本颜色更改为红色

expression
expression evaluator
提供反馈