工程单位转换器

使用工程单位转换器可以基于可自定义值的范围将原始数据值转换为整定值。
小贴士: 例如,工程单位转换器可以将温度传感器提供的 0 到 65.535 的值转换为 -20 到 +70 的相应值。工程单位转换器的输入通常是指向所导入标签的动态链接。

输入

属性
属性
说明
原始最小值
最小原始数据值。
原始最大值
最大原始数据值。
标定最小值
转换后的最小值。
标定最大值
转换后的最大值。
动态链接模式
读取
动态链接读取方向图标
从源节点读取到父节点。
NetLogics 中定义的动态链接的默认值。
写入
动态链接写入方向图标
从父节点写入源节点。
读取/写入
动态链接读写方向图标
从源节点读取到父节点,从父节点写入源节点。
默认用于在
FactoryTalk Optix Studio
UI 中创建的动态链接。
源动态链接
包含要转换的原始值的变量。
此属性仅可用于转换器实例,不可用于转换器类型。
重要提示: 如果未在
原始最小值
和
原始最大值
属性中指定值,并且输入变量没有任何动态链接,则转换器无法运行。
如果...
则...
未设置
原始最小值
和
原始最大值
属性。
转换器假设通过动态链接在输入中设置了一个模拟量变量。
原始最小值
和
原始最大值
分别设置为输入模拟量变量的
下限
和
上限
。
设置了
原始最小值
和
原始最大值
属性。
转换器将考虑
原始最小值
和
原始最大值
属性,并忽略模拟量变量输入的任何
下限
值和
上限
值。
仅设置了
原始最小值
或
原始最大值
属性。
转换器假设通过动态链接在输入中设置了一个模拟量变量,并忽略
原始最小值
和
原始最大值
属性。
原始最小值
和
原始最大值
分别设置为输入模拟量变量的
下限
和
上限
。

输出

基于配置的线性转换的整定值。

示例

工程单位转换器的实例
“变量1”的“工程单位转换器”配置,显示如下字段:“原始最小值”、“原始最大值”、“标定最小值”、“标定最大值”以及指向“变量2”的“源动态链接”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal