键-值转换器

基于包含键-值对的表将源值转换为对应的父值。键-值转换器可将异构数据(如颜色)转换为值。

输入

属性
属性
说明
键和值
在键-值编辑器中编辑键和值。请参见键-值编辑器。
动态链接模式
读取
动态链接读取方向图标
从源节点读取到父节点。
NetLogics 中定义的动态链接的默认值。
写入
动态链接写入方向图标
从父节点写入源节点。
读取/写入
动态链接读写方向图标
从源节点读取到父节点,从父节点写入源节点。
默认用于在
FactoryTalk Optix Studio
UI 中创建的动态链接。
源动态链接
其值与键对应的变量。
此属性仅可用于转换器实例,不可用于转换器类型。

输出

与映射中的键相关联的值。

示例

键-值转换器的实例
连接到变量1 的键值转换器块,包含变量2 的源动态链接。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal