条件转换器

验证源变量值是
True
还是
False
。

输入

属性
属性
说明
“真” 值
表达式的值为
True
。
“假” 值
表达式的值为
False
。
动态链接模式
读取
动态链接读取方向图标
从源节点读取到父节点。
NetLogics 中定义的动态链接的默认值。
写入
动态链接写入方向图标
从父节点写入源节点。
读取/写入
动态链接读写方向图标
从源节点读取到父节点,从父节点写入源节点。
默认用于在
FactoryTalk Optix Studio
UI 中创建的动态链接。
条件动态链接
条件变量(布尔)。
此属性仅可用于转换器实例,不可用于转换器类型。

输出

True
或
False
值。

示例

在以下示例中,条件转换器:
  • 如果开关处于选中状态,则将标记的文本颜色设置为绿色。
  • 如果开关处于未选中状态,则将标记的文本颜色设置为红色。
条件转换器的实例
“条件转换器”配置,显示了设置为绿色的“真”值 (#58cc48),设置为红色的“假”值 (#e30707),以及引用了“开关1/Checked”的“条件动态链接”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal