添加“工作站连接状态”小组件

添加“工作站连接状态”小组件以监测控制器连接状态。
先决条件
  1. 添加“工作站连接状态”小组件
  2. 从主工具栏中,选择
    模板库图标
    模板库
    。
  3. 在
    库
    中,搜索
    Station Connection Status
    。
  4. 在
    组件
    下,将
    工作站连接状态
    拖到
    MainWindow (type)
    或在
    项目视图
    中拖动其他 UI 容器。
  5. 在
    属性
    中,在
    工作站
    与要监测的通信驱动程序工作站之间创建动态链接。
    有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
在运行时,该小组件会显示以下 LED 状态指示器:
  • 绿色 LED
    。已连接到控制器。
  • 红色 LED
    。已与控制器断开连接。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal