读/写操作代码

对于单个或多个标签的每个读/写操作,控制器都会生成一个描述操作结果的操作代码。

操作代码说明

代码
说明
Good
读取/写入操作成功。
BadNoCommunication
读取/写入由于超时(例如连接超时)而失败。
通信站
的
超时
属性确定了超时值。
BadCommunicationError
读/写操作由于控制器返回错误而失败。
BadConfigurationError
读/写操作由于标签配置错误(例如地址无效)而失败。

在 C# 中读取操作代码

可以在 NetLogic 中读取操作代码。如果返回值为
0
,则表示通信良好。如果返回值不等于
0
,则表示通信停止。
示例:
var station = Project.Current.Get<Station>("CommDrivers/RAEtherNet_IPStation1");
var stationState = station.OperationCode
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal