多态图像

基于当前状态值,显示特定图像
BrowseName
MultiStateImage
SuperType
图像(Image)

属性

名称
BrowseName
DataType
说明
状态值
StateValue
当前状态的值
状态
States
状态列表,每个状态都与特定的图像相关联
路径
Path
(继承自图像)
动态颜色
DynamicColor
(继承自图像)
填充模式
FillMode
(继承自图像)
点击可视
HitTestVisible
(继承自图像)
图像左边距
ImageLeftMargin
(继承自图像)
图像上边距
ImageTopMargin
(继承自图像)
图像右边距
ImageRightMargin
(继承自图像)
图像下边距
ImageBottomMargin
(继承自图像)
闪烁
Blink
(继承自图像)
着色模式
ColorizationMode
(继承自图像)
移动对象
MoveTarget
(继承自容器)
可见
Visible
(继承自元素)
已启用
Enabled
(继承自元素)
不透明度
Opacity
(继承自元素)
左边距
LeftMargin
(继承自元素)
上边距
TopMargin
(继承自元素)
右边距
RightMargin
(继承自元素)
下边距
BottomMargin
(继承自元素)
宽度
Width
(继承自元素)
高度
Height
(继承自元素)
水平对齐
HorizontalAlignment
(继承自元素)
垂直对齐
VerticalAlignment
(继承自元素)
旋转
Rotation
(继承自元素)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal