填充模式
图像如何适应容器大小
- BrowseName
- FillModeEnum
值
值 | DisplayName | 说明 |
---|---|---|
0 | 适应 | 调整图像大小时,保持图像的原始比例。当两个维度都设定为“自动”时,将使用图像的原始尺寸。仅当设置一个维度时,才会自动计算另一个维度,并保持比例。设置两个维度时,会调整图像的大小,使其适合 UI 控件,同时保持比例 |
1 | 拉伸 | 不保持图像的原始比例。当两个维度都设定为“自动”时,将使用图像的原始尺寸。设置一个维度时,使用原始图像尺寸计算另一个维度。如果设置两个维度,图像将被拉伸,使其与容器的大小相对应 |
提供反馈