着色模式

设置将选定颜色应用于图像时使用的着色模式
BrowseName
ColorizationModeEnum

DisplayName
说明
0
替换
对于图像中发现的每种颜色,用选定的颜色替换
1
色调
将原始颜色的色调替换为选定颜色的色调
2
对于图像中发现的每种颜色,与选定的颜色进行正片叠底。如果选定的颜色是黑色,则结果颜色将是黑色;如果选定的颜色是白色,则结果颜色将是原始颜色
3
相加
对于图像中发现的每种颜色,与选定的颜色相加
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal