垂直对齐

对象在垂直轴上的对齐方式。顶部对齐:上边位于容器的顶部,上边距除外;底部对齐:下边位于容器的底部,下边距除外;居中:对象的中心位于容器的中心,上边距和/或下边距除外;拉伸:对象高度等于容器高度,上边距和/或下边距除外
BrowseName
VerticalAlignment

DisplayName
说明
0
顶部对齐
上边位于容器的顶部,上边距除外
1
底部对齐
下边位于容器的底部,下边距除外
2
居中
对象的中心位于容器的中心,上边距和/或下边距除外
3
拉伸
对象高度等于容器高度,上边距和/或下边距除外
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal