元素

通用 FTOptix 元素
BrowseName
Item
SuperType

属性

名称
BrowseName
DataType
说明
可见
Visible
显示/隐藏窗口
已启用
Enabled
启用/禁用与用户的交互 (真:启用;假:禁用)
不透明度
Opacity
不透明度级别 (0:透明)
左边距
LeftMargin
(仅当水平对齐为右对齐、居中或拉伸时)对象的左边缘与其容器的左边缘之间的距离
上边距
TopMargin
(仅当垂直对齐为底部对齐、居中或拉伸时)对象的上边缘与其容器的上边缘之间的距离
右边距
RightMargin
(仅当水平对齐为右对齐、居中或拉伸时)对象的右边缘与其容器的右边缘之间的距离
下边距
BottomMargin
(仅当垂直对齐为底部对齐、居中或拉伸时)对象的下边缘与其容器的下边缘之间的距离
宽度
Width
窗口的宽度。它可以使用大于或等于零的值。自动值将宽度设置为等于内容的宽度 (在这种情况下,如果没有内容,对象将折叠)
高度
Height
窗口的高度。它可以使用大于或等于零的值。自动值将高度设置为等于内容的高度 (在这种情况下,如果没有内容,对象将折叠)
水平对齐
HorizontalAlignment
对象在水平轴上的对齐方式。左对齐:左侧位于容器的左侧,左边距除外;右对齐:右侧位于容器的右侧,右边距除外;居中:对象的中心位于容器的中心,左边距和/或右边距除外;拉伸:对象宽度等于容器宽度,左边距和/或右边距除外
垂直对齐
VerticalAlignment
对象在垂直轴上的对齐方式。顶部对齐:上边位于容器的顶部,上边距除外;底部对齐:下边位于容器的底部,下边距除外;居中:对象的中心位于容器的中心,上边距和/或下边距除外;拉伸:对象高度等于容器高度,上边距和/或下边距除外
旋转
Rotation
对象围绕其中心点的旋转。正值表示顺时针弧度
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal