MultiStateImageState

BrowseName
MultiStateImageState
SuperType
对象(BaseObjectType)

属性

名称
BrowseName
DataType
说明
Value
所显示的值,可以由用户更改
路径
Path
路径
不透明度
Opacity
不透明度级别 (0:透明)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal