高级 SVG 图像

显示 SVG Tiny 1.2 图像,并允许在设计时或运行时更改图像各个部分的属性
BrowseName
AdvancedSVGImage
SuperType
容器(Container)

属性

名称
BrowseName
DataType
说明
路径
Path
路径
填充模式
FillMode
图像对象的填充模式 (适应:在保持原始纵横比的情况下调整图像的大小;拉伸:通过使纵横比适合图像对象的区域来调整图像的大小)
点击可视
HitTestVisible
真:拦截用户单击。假:不拦截用户单击,而是根据 Z 轴上的顺序将用户单击传递给基础对象
闪烁
Blink
允许对象定期闪烁,当对象不可见时忽略
着色模式
ColorizationMode
设置将选定颜色应用于图像时使用的着色模式
SVG 元素属性
SVGElementProperties
添加可更改 SVG 元素的属性
移动对象
MoveTarget
(继承自容器)
可见
Visible
(继承自元素)
已启用
Enabled
(继承自元素)
不透明度
Opacity
(继承自元素)
左边距
LeftMargin
(继承自元素)
上边距
TopMargin
(继承自元素)
右边距
RightMargin
(继承自元素)
下边距
BottomMargin
(继承自元素)
宽度
Width
(继承自元素)
高度
Height
(继承自元素)
水平对齐
HorizontalAlignment
(继承自元素)
垂直对齐
VerticalAlignment
(继承自元素)
旋转
Rotation
(继承自元素)

方法

设置 SVG 图像的内容
BrowseName
SetImageContent
允许访问 SVG XML 元素以设置 SVG 图像的内容
InputArguments
名称
DataType
说明
ImageContent
SVG 图像的 XML

事件

MouseDown 事件
BrowseName
按下鼠标左键时触发的事件 (下降沿)
MouseUp 事件
BrowseName
松开鼠标左键时触发的事件 (上升沿)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal