搜索
FactoryTalk Optix 帮助
SVG 元素属性
SVG 元素属性
BrowseName
AdvancedSVGImageElementProperty
SuperType
对象
(BaseObjectType)
属性
名称
BrowseName
DataType
说明
ID
ID
String
使用 ID 选择 SVG 文件的一部分
属性
Property
Advanced SVG image property
值
Value
BaseDataType
所显示的值,可以由用户更改
对象和变量引用
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal