调试 NetLogic

通过在本地使用 Visual Studio 或 Visual Studio Code,可在本地识别、调查和修复 NetLogic 代码问题。
要远程调试 NetLogic,请参见远程调试运行时 NetLogic。
小贴士: NetLogic 错误在运行时在
FactoryTalk Optix Studio
日志面板中报告。NetLogic 运行时错误在运行应用程序的目标的选项卡(例如
仿真器输出
)中报告。设计时 NetLogic 错误在
输出
选项卡中报告。
先决条件
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal