配置调试器

配置 Visual Studio 或 Visual Studio Code 调试器。
  1. 在主工具栏中,选择
    打开 .NET 解决方案
    。
    默认的外部代码编辑器将打开。
    小贴士: 我们建议使用 Microsoft Visual Studio 2022 或 Microsoft Visual Studio Code 作为默认代码编辑器。在使用不同的代码编辑器时,某些开发辅助功能可能不可用。
  2. 如果使用 Visual Studio:
    1. 在
      Debug
      菜单中,选择
      Attach to Process
      。
      将出现一个窗口,显示计算机上正在运行的所有进程。
    2. 选择
      Attach to
      旁边的
      Select
      ,然后选择
      Automatic
      。选择
      OK
      。
    3. 在
      Available Process
      中,选择以下选项之一:
      FTOptixRuntime.exe
      调试运行时 NetLogic。
      FTOptixStudio.exe
      调试设计时 NetLogic。
    4. 选择
      Attach
      。
      调试模式将启动。
  3. 如果使用 Visual Studio Code:
    1. 通过按
      Ctrl
      Shift
      D
      来打开
      Run and Debug
      窗格。
    2. 从该窗格顶部的列表中,选择:
      Attach to FTOptixRuntime (NetSolution)
      调试运行时 NetLogic。
      Attach to FTOptixStudio (NetSolution)
      调试设计时 NetLogic。
    3. 选择
      Start Debugging
      或按
      F5
      。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal