调试代码

设计时和运行时 NetLogic 的调试过程初始化有所不同。
先决条件
  1. 调试代码
  2. 在 Visual Studio 或 Visual Studio Code 的调试模式下,打开要检查的 NetLogic。
  3. 执行以下操作之一:
    • 如果 NetLogic 在运行时,请选择
      Start Debugging
      或按
      F5
      。
    • 如果 NetLogic 在设计时,请在
      FactoryTalk Optix Studio
      中右键单击 NetLogic 并选择要执行的方法。
  4. 调试代码。
    有关在 Visual Studio 中进行调试的更多信息,请参见首先查看调试程序 - Visual Studio (Windows) | Microsoft 文档。
    有关在 Visual Studio Code 中进行调试的更多信息,请参见在 Visual Studio Code 中进行调试。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal