调试后编辑代码

设计时和运行时 NetLogic 的调试过程初始化有所不同。
先决条件
  1. 调试后编辑代码
  2. 选择一个选项:
    • 如果在运行时调试 NetLogic,请从
      FactoryTalk Optix Studio
      工具栏中选择
      停止
      。
    • 如果在设计时调试 NetLogic,请在 Visual Studio 或 Visual Studio Code 中,选择
      Shift
      F5
      停止调试。
  3. 编辑代码并保存已编辑的
    CS
    文件。
    FactoryTalk Optix Studio
    会自动重新编译 .NET 解决方案。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal