远程调试运行时 NetLogic

通过 Visual Studio,可以在 Windows 系统上对运行时 NetLogic 进行远程调试。
小贴士: 出于安全考虑,不能对 HMI 进行远程调试。有关远程调试的更多信息,请参见远程调试 - Visual Studio (Windows) | Microsoft Learn。
要在本地调试 NetLogic,请参见调试 NetLogic。
先决条件
  • 在开发计算机上,下载 Visual Studio 并将其设置为默认代码编辑器。请参见设置默认代码编辑器。
  • 确认客户端计算机和开发计算机连接到同一网络。
  1. 远程调试运行时 NetLogic
  2. 在
    FactoryTalk Optix Studio
    中,将远程 Windows 计算机配置为目标。请参见添加部署目标设备。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal