调试已编辑的代码

设计时和运行时 NetLogic 的已编辑代码的调试过程有所不同。
先决条件
  1. 调试已编辑的代码
  2. 如果要调试运行时 NetLogic,或者在项目中创建新的自定义类型,请在
    FactoryTalk Optix Studio
    中选择
    运行
    。
    将编译和运行
    FTOptixApplication
    。
  3. 选择要用于调试的开发平台。
  4. 如果使用 Visual Studio,则从
    Debug
    菜单中选择
    Reattach to Process
    。
    重要提示: 如果自上次调试会话以来已经关闭 Visual Studio,请选择
    Attach to Process
    并重置链接。请参见配置调试器。
  5. 如果使用 Visual Studio Code:
    1. 通过按
      Ctrl
      Shift
      D
      来打开
      Run and Debug
      窗格。
    2. 在该窗格的顶部,从下拉菜单中选择:
      Attach to FTOptixRuntime (NetSolution)
      调试运行时 NetLogic。
      Attach to FTOptixStudio (NetSolution)
      调试设计时 NetLogic。
    重要提示: 如果 Visual Studio Code 忽略断点,请重新启动 Visual Studio Code 并重复上述过程。
  6. 在 Visual Studio 或 Visual Studio Code 的调试模式下,打开要检查的 NetLogic。
  7. 执行以下操作之一:
    • 如果 NetLogic 在运行时,请选择
      Start Debugging
      或按
      F5
      。
    • 如果 NetLogic 在设计时,请在
      FactoryTalk Optix Studio
      中右键单击 NetLogic 并选择要执行的方法。
  8. 调试代码。
    有关在 Visual Studio 中进行调试的更多信息,请参见首先查看调试程序 - Visual Studio (Windows) | Microsoft 文档。
    有关在 Visual Studio Code 中进行调试的更多信息,请参见在 Visual Studio Code 中进行调试。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal