计时器/计数器指令

计时器/计数器指令用于根据事件数量和时间控制操作。
计数器指令
指令
描述
从给定值到 0 逐个向下计数(整数)。
从 0 到给定值逐个向上计数(整数)。
从 0 到给定值逐个向上计数(整数),或从给定值到 0(逐个)向下计数。
读取
Micro800
控制器中的高速时钟值。
保持时间。当输入处于活动状态时增加内部计时器,但当输入变为不活动状态时不复位内部计时器。
关闭延时计时。将内部计时器增加至指定值。
打开延时计时。将内部计时器增加至指定值。
延迟打开 TRUE 梯级上的输出,然后延迟关闭 FALSE 梯级上的输出。
脉冲计时。在上升沿时,将内部计时器增加至指定值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal