TP(脉冲计时)

在上升沿时,TP 指令将内部计时器增加至指定值。如果计时器的时间已过,将复位内部时间。
操作详细信息︰如果将 EN 参数用于 TP,则计时器在 EN 设为 TRUE 时开始递增,即使将 EN 设为 FALSE 也继续递增。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于
Micro810
LC10、
Micro820
L20E、
Micro850
L50E 和
Micro870
L70E 控制器。
TP
TP
TP 参数
参数
参数类型
数据类型
描述
IN
输入
BOOL
  • TRUE: 如果位于上升沿,则开始增加内部计时器(如果尚未增加)。
  • FALSE:如果计时器的时间已过,则复位内部计时器。计数期间对 IN 的任何更改都不生效。
PT
输入
TIME
使用时间数据类型定义最大编程时间。
Q
输出
BOOL
  • TRUE: 计时器正在计时。
  • FALSE:计时器未在计时。
ET
输出
TIME
当前已过去的时间。
值的可能范围从 0ms 到 1193h2m47s294ms。

TP 示例

TP 时间图
TP 时间图
TP 功能块图示例
TP 功能块图示例
TP 梯形图示例
TP 梯形图示例
TP 结构化文本示例
TP 结构化文本示例
结果
结果
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal