TOF(计时器,关闭延时)
TOF 指令将内部计时器增加至指定值。
操作详细信息︰如果将 EN 参数用于本指令块,则计时器在 EN 设为 TRUE 时开始递增,即使将 EN 设为 FALSE 也继续递增。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于
Micro810
LC10、Micro820
L20E、Micro850
L50E 和 Micro870
L70E 控制器。TOF

参数 | 参数类型 | 数据类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
IN | 输入 | BOOL | 输入控制。
|
PT | 输入 | TIME | 最大编程时间。 请参见 Time 数据类型。 |
Q | 输出 | BOOL |
|
ET | 输出 | TIME | 当前已过去的时间。值的可能范围从 0ms 到 1193h2m47s294ms。 |
TOF 示例
TOF 时间图

TOF 功能块图示例

TOF 梯形图示例

TOF 结构化文本示例

结果

提供反馈