RTO(保持计时器,打开延时)

RTO 指令可在输入处于活动状态时增加内部计时器,但在输入变为不活动状态时不会复位内部计时器。
操作详细信息︰
  • 对于
    Micro810
    LC10 或
    Micro820
    L20E 控制器,RTO 内部计时器不会默认在断电重启过程中保持不变。要保持内部计时器不变,请将保留的配置参数设置为真。
  • 对于
    Micro850
    L50E 控制器,RTO 内部计时器在断电重启过程中保持不变。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于
Micro810
LC10、
Micro820
L20E、
Micro850
L50E 和
Micro870
L70E 控制器。
RTO
RTO
RTO 参数
参数
参数类型
数据类型
描述
IN
输入
BOOL
输入控制。
  • TRUE: 上升沿,开始增加内部计时器。
  • FALSE:下降沿,停止但不复位内部计时器。
RST
输入
BOOL
  • TRUE: 上升沿,复位内部计时器。
  • FALSE:不复位内部计时器。
PT
输入
TIME
编程的最大打开延时时间。使用时间数据类型定义 PT。
Q
输出
BOOL
  • TRUE: 编程的打开延时时间已经过。
  • FALSE:编程的打开延时时间未经过。
ET
输出
TIME
当前已过去的时间。
值的范围从 0ms 到 1193h2m47s294ms。
使用时间数据类型定义 ET。

RTO 示例

RTO 时间图示例
RTO 时间图示例
RTO 功能块图示例
RTO 功能块图示例
RTO 梯形图示例
RTO 梯形图示例
RTO 结构化文本示例
RTO 结构化文本示例
结果
结果
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal