RHC(读取高速时钟)
RHC 指令读取
Micro800
控制器中的高速时钟值。支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于
Micro810
LC10、Micro820
L20E、Micro850
L50E 和 Micro870
L70E 控制器。RHC

参数 | 参数类型 | 数据类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
EN | 输入 | BOOL | 设置为 True 时,将启用指令。
|
ENO | 输出 | BOOL | 启用输出。适用于梯形图程序。 |
RHC | 输出 | UDINT | 高速时钟的值。 |
高速时钟分辨率
控制器类型 | 增量 | 时间基准 | 分辨率 |
|---|---|---|---|
Micro810 LC10 | 每 40 微秒对应 4 | 10 微秒 | 40 微秒 |
Micro820 L20EMicro850 L50E | 每 10 微秒对应 1 | 10 微秒 | 10 微秒 |
RHC 示例
RHC 功能块图示例

RHC 梯形图示例

RHC 结构化文本示例

(* ST Equivalence: *) TESTOUTPUT2 := RHC() ;
提供反馈