CTD(向下计数)

CTD 指令可从给定值到 0 逐个向下计数(整数)。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于
Micro810
LC10、
Micro820
L20E、
Micro850
L50E 和
Micro870
L70E 控制器。
CTD
CTD
CTD 参数
参数
参数类型
数据类型
描述
CD
输入
BOOL
向下计数。
  • TRUE: 检测到上升沿,以 1 为增量向下计数。
  • FALSE:检测到下降沿,计数器值保持为相同值。
LOAD
输入
BOOL
Load 用于根据向下计数值验证 PV 值。
  • TRUE: 设置 CV = PV。
  • FALSE:以 1 为增量继续向下计数。
PV
输入
DINT
计数器的编程最大值。
Q
输出
BOOL
表示向下计数指令是否已生成小于或等于计数器最大值的数。
  • TRUE: 计数器结果 <= 0(下溢条件)。
  • FALSE:计数器结果 > 0。
CV
输出
DINT
当前计数器值。

CTD 示例

CTD 功能块图示例
CTD 功能块图示例
CTD 梯形图示例
CTD 梯形图示例
CTD 结构化文本示例
CTD 结构化文本示例
(*ST Equivalence: CTD1 is an instance of block *) CTD1(trigger,load_cmd,100); underflow := CTD1.Q; result := CTD1.CV;
结果
结果
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal