结构化文本基本元素和语句

结构化文本 (Structured Text, ST) 元素和语句是用于创建 ST 编程的组件。
可从
FactoryTalk Design Workbench
中的 ST“
工具箱
”将下列 ST 元素和语句添加到 ST 程序:
ST“
工具箱
”中不提供以下语句。在 ST 编辑器中输入以下语句以进行添加:
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal