EXIT 语句

EXIT 语句通常用在 FOR、WHILE 或 REPEAT 块内部的 IF 语句中。EXIT 语句不符合 IEC-61131-3 标准,因此我们建议不要使用它们。
EXIT 语句的属性
项目
描述
名称
EXIT
含义
从 FOR、WHILE 或 REPEAT 语句中退出。
语法
EXIT;

示例

(* ST program using EXIT statement *) (* this program searches for a character in a string *) length := mlen (message); found := NO; FOR index := 1 TO length BY 1 DO code := ascii (message, index); IF (code = searched_char) THEN found := YES; EXIT; END_IF; END_FOR;
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal