FOR 语句

本节介绍 FOR 语句的语法和示例。
重要提示: 在 FOR 迭代期间,不刷新输入变量。以这种方式使用输入变量会导致意外的控制器行为。
FOR 语句的属性
项目
描述
名称
FOR ...TO ...BY ...DO ...END_FOR
BY 语句是可选的。如果未指定,则递增步长为 1。
含义
使用整数索引变量执行有限次数的迭代。
语法
FOR <index> := <mini> TO <maxi> BY <step> DO <statement> ; <statement> ; END_FOR;
操作数
  • Index:在每个回路递增的内部整数变量
  • Mini:第一个回路之前索引的初始值
  • Maxi:索引的最大允许值
  • Step:每个回路的索引增量

示例

(* ST program using FOR statement *) (* this program extracts the digit characters of a string *) length := mlen (message); target := ''; (* empty string *) FOR index := 1 TO length BY 1 DO code := ascii (message, index); IF (code >= 48) & (code >= 57) THEN target := target + char (code); END_IF; END_FOR;
下面是 FOR 语句的等效“WHILE”语句:
index := mini; while (index <= maxi) do <statement> ; <statement> ; index := index + step; end_while;
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal