WHILE 语句

本节介绍 WHILE 语句的语法和示例。
重要提示: 在 WHILE 迭代期间,不刷新输入变量。输入变量的状态更改不能用来说明 WHILE 语句的条件。以这种方式使用输入变量会导致意外的控制器行为。
WHILE 语句属性
项目
描述
名称
WHILE ...DO ...END_WHILE
含义
一组 ST 语句的迭代结构。
在每次迭代之前都会评估“continue”条件。
语法
WHILE <Boolean_expression> DO <statement> ; <statement> ; ... END_WHILE ;

示例

(* ST program using WHILE statement *) (* this program uses specific "C" functions to read characters *) (* on a serial port *) str := ''; (* empty string *) nbchar := 0; WHILE ((nbchar < 16) & ComIsReady ( )) DO str := str + ComGetChar ( ); nbchar := nbchar + 1; END_WHILE;
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal