结构化文本键盘快捷键

下列键盘快捷键可用于结构化文本语言。
结构化文本键盘快捷键
快捷键
描述
Ctrl+G
打开一个框,输入要转至的行号。
Ctrl+M
显示或隐藏变量的值。
Ctrl++
放大语言编辑器。
Ctrl+-
缩小语言编辑器。
Ctrl+空格键
显示代码可能的完成情况。
Ctrl+Shift+空格键
在输入代码时显示不同的参数选项。
F1
打开上下文相关帮助。
Ctrl+F
在语言编辑器中搜索输入的文本。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal