赋值定义

本节介绍结构化文本 (Structured Text, ST) 语言的赋值语法和示例。表达式可以是对函数的调用。
赋值语句的属性
项目
描述
名称
:=
含义
将变量赋给表达式。
语法
<variable> := <any_expression> ;
操作数
变量必须是内部或输出变量,表达式必须具有相同类型。

ST 示例

(* ST program with assignments *) (* variable <<= variable *) bo23 := bo10; (* Variable <<= expression *) bo56 := bx34 OR alrm100 & (level >= over_value); result := (100 * input_value) / scale; (* assignment with function call *) limited_value := min (16, max (0, input_value) );
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal