语言编辑器

使用语言编辑器开发 Micro800 程序的内容。
语言编辑器包含下列编程语言中的元素:
  • 梯形图 (Ladder Diagram, LD)
  • 结构化文本 (Structured text, ST)
  • 功能块 (Function Block, FB)
为用户定义的功能块 (User-Defined Function Block, UDFB) 提供了附加的语言编辑器。
在语言编辑器中:
  • 项目中的每个程序在应用程序工作区中打开一个单独的语言编辑器,程序的名称显示在工作区选项卡上。
  • 可以同时打开多个工作区。
  • 使用“
    工具箱
    ”将元素插入语言编辑器。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal