日期时间指令

日期时间指令用于控制基于时间的操作或用于配置日历和时钟。
日期时间指令
指令
描述
如果实时时钟的值位于“年时间”设置范围内,则开启输出。
读取实时时钟 (RTC) 模块信息。
将 RTC 数据设置为 RTC 模块信息。
计算 TimeA 和 TimeB 之间的时间差。
如果实时时钟的值位于“周时间”设置范围内,则开启输出。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal