TDF(时间差)

TDF 指令计算 TimeA 和 TimeB 之间的时间差。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于 Micro810、L20E、L50E 和 L70E 控制器。
TDF
TDF
TDF 参数
参数
参数类型
数据类型
描述
EN
输入
BOOL
启用指令。
  • TRUE: 执行当前计算。
  • FALSE:不执行比较。
适用于梯形图程序。
TimeA
输入
TIME
时间差计算的开始时间。
TimeB
输入
TIME
时间差计算的结束时间。
ENO
输出
BOOL
启用“输出”。
适用于梯形图程序。
TDF
输出
TIME
两个时间输入的时间差。
TDF 为名称或 PIN ID。

TDF 示例

TDF 功能块图示例
TDF 功能块图示例
TDF 梯形图示例
TDF 梯形图示例
TDF 结构化文本示例
TDF 结构化文本示例
(* ST Equivalence: *) TESTTIMEDIFF := TDF(TESTTIME1, TESTTIME2) ;
结果
结果
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal