“轴 - 常规”选项卡

为支持运动的
Micro800
控制器配置运动设置。在将轴添加到控制器项目之后,使用“
轴<x> - 常规
”配置页面执行以下操作:
  • 更改轴名称。
  • 指定用于支持轴定位的“
    PTO 通道
    ”。
  • 启用“
    驱动器启用输出
    ”以检查伺服驱动器的输出状态并设置“
    伺服输出启用
    ”标志。
  • 启用“
    驱动器就绪输入
    ”以检查伺服驱动器的输入状态并设置“
    伺服就绪输入启用
    ”标志。
  • 启用“
    原位输入
    ”以监控输入状态,使运动引擎可告知 MC_MoveAbsolute 和 MC_MoveRelative 功能块何时完成。
  • 启用“
    接触式探测输入
    ”以从输入硬件设备读取输入布线信息。
轴的常规设置
设置
描述
轴名称
指定轴名称。
轴名称必须独一无二并且不与任何现有的变量名、数据类型或保留字重复。
轴的命名规范如下:
  • 包含字母、数字和下划线。
  • 包含不超过 40 个字符。
  • 以字母或下划线开头。
  • 以字母或数字结尾。
  • 不包含连续的下划线。
PTO 通道
列出可用于轴的 PTO 通道。
支持运动的
Micro800
控制器使用 PTO 来控制轴定位。
每个轴分别映射到一个 PTO 通道。
默认情况下,PTO 通道值取决于轴的创建顺序。
例如,
  • 第一个轴为
    EM_0
  • 第二个轴为
    EM_1
  • 第三个轴为
    EM_2
脉冲输出
标识基于“
PTO 通道
”选项分配的脉冲输出字符串。该字符串是只读的。
如果为“
PTO 通道
”列表选择
<未分配>
,则布线信息为空。
方向输出
标识为轴分配的 PTO 通道的方向输出布线信息。
“
方向输出
”是只读的,基于“
PTO 通道
”选项来分配。
如果为“
PTO 通道
”选择
<未分配>
,则布线信息为空。
驱动器启用输出
使驱动器输出设置可用或不可用。默认情况下,这些设置可用。
MC_Power 功能块控制输出,而 MC_Stop 功能块重置输出。
当选择“
驱动器启用输出
”时,将设置“
伺服输出
启用
”标志。
驱动器启用输出 - 输出
列出可用的数字输出变量。
驱动器启用输出 - 活动级别
列出驱动器启用输出变量的活动级别。选项包括“
高
”和“
低
”。默认设置为“
高
”。
驱动器就绪输入
使驱动器就绪输入设置对于伺服驱动器可用或不可用。默认情况下,这些设置可用。
当选择“
驱动器就绪输入
”时,将设置“
伺服就绪输入启用
”标志。
当 MC_Power 功能块处于活动状态且“
驱动器启用输出
”处于选中状态时,将开始进行伺服驱动器输入检查。
MC_Power 指令的超时值为 2 分钟。如果超时期限过后,“
驱动器就绪输入
”的值为 False,则 MC_Power 指令将返回错误。
驱动器就绪输入 - 输入
列出伺服驱动器的可用数字输入变量。
驱动器就绪输入 - 活动级别
列出伺服驱动器输入变量的活动级别。选项包括“
高
”和“
低
”。默认设置为“
高
”。
原位输入
使原位输入设置可用或不可用。默认情况下,这些设置不可用。
如果“
原位输入
”处于选中状态,则端口使用原位“
输入
”变量监控轴位置。
运动引擎将监控输入以确定 MC_MoveAbsolute 和 MC_MoveRelative 功能块何时完成。
原位输入 - 输入
列出用于监控原位输入的数字输入列表。
原位输入 - 活动级别
列出原位输入变量的活动级别。选项包括“
高
”和“
低
”。默认设置为“
高
”。
接触式探测输入
使接触式探测输入设置可用或不可用。默认情况下,这些设置不可用。
当选择“
接触式探测输入
”时,“
输入
”显示只读布线信息,“
活动级别
”可用于配置。
MC_TouchProbe 功能块使用输入。
接触式探测输入 - 输入
显示接触式探测输入的只读输入布线信息,此信息基于输入硬件设备来分配。
接触式探测输入 - 活动级别
指定接触式探测“
输入
”变量的活动级别。选项包括“
高
”和“
低
”。默认设置为“
高
”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal