MC_Power(运动控制电源)

MC_Power 指令可控制功率(打开或关闭)。
操作详细信息︰
  • 轴通电完成后,轴 Homed 状态会重置为 0(未归位)。
  • MC_Power 的 Enable_Positive 输入和 Enable_Negative 输入都是级别触发的,并且 Enable 输入由 OFF 变为 ON 时会对其进行检查。未经 Enable 输入切换的 Enable_Positive 输入和 Enable_Negative 输入的即时更改未经检查。
  • 如果操作过程(检测到伺服就绪时)中出现断电,则轴状态将更改为“错误停止”。
  • MC_Power 指令的超时值为 2 分钟。超时期限到期和“驱动器就绪输入”为 FALSE 时,MC_Power 会返回错误。
  • 如果调用 Enable 设置为 True 的 MC_Power 功能块而轴状态为“已禁用”,则轴状态会更改为“静止”,除非检测到错误,在这种情况下轴状态更改为“错误停止”。
  • 每个轴仅可发布一个 MC_Power 功能块。如果使用不同的 MC_ Power 功能块同时控制同一轴,则运动引擎会拒绝该轴。
  • 轴存在电源开或关状态切换时,则不会复位绝对轴位置。
  • 如果调用 Enable 设置为 False 的 MC_Power 功能块,则轴所有状态(包括“错误停止”)更改为“已禁用”。
  • 如果将 Enable 设置为 True,MC_Power 功能块可以接通轴的电源;如果将 Enable 设置为 False,则可以切断轴的电源。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于支持运动控制的 L50E 和 L70E 控制器。
MC_Power
MC_Power
MC_Power 参数
参数
参数类型
数据类型
描述
EN
输入
BOOL
启用指令块。
  • TRUE: 执行当前 MC_Power 计算。
  • FALSE:不执行比较。
仅适用于梯形图程序。
AxisIn
输入
AXIS_REF
FB_AXIS_REF
使用 AXIS_REF 数据类型参数定义 AxisIn。
对于 FB_Axis(反馈轴),使用 FB_AXIS_REF 数据类型定义 AxisIn。
Enable
输入
BOOL
  • TRUE: 电源已开启。
  • FALSE:电源已关闭
Enable_Positive
输入
BOOL
TRUE: 允许沿正方向运动。
Enable_Negative
输入
BOOL
TRUE: 允许沿负方向运动。
ENO
输出
BOOL
启用“输出”。
仅适用于梯形图程序。
Axis
输出
AXIS_REF
梯形图编程中的轴输出为只读。
AXIS_REF 数据类型。
Status
输出
BOOL
功率的状态:
  • TRUE: 驱动器通电完成。
  • FALSE:驱动器通电未完成。
Busy
输出
BOOL
  • TRUE: 指令块未完成。
  • FALSE:指令块已完成。
Active
输出
BOOL
TRUE: 表示功能块具有轴的控制权。
Error
输出
BOOL
指示发生了错误。
  • TRUE: 检测到错误。
  • FALSE:无错误。
ErrorID
输出
UINT
标识错误的唯一数字。在运动控制功能块错误 ID 中定义该指令的错误。

MC_Power 示例

MC_Power 功能块图示例
MC_Power 梯形图示例
MC_Power 梯形图示例
MC_Power 结构化文本示例
MC_Power 结构化文本示例
结果
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal