LCD 模块概览

2080-LCD 是
Micro810
控制器的可选外部文本显示器。2080-LCD 包含一个 1.5 英寸 LCD 和一个键盘。2080-LCD 用作:
  • Micro810
    控制器的备份内存模块。
  • 简单的人机界面。
  • 智能中继功能块的配置工具。
使用以下方法之一配置 LCD 模块:
  • 使用
    FactoryTalk Design Workbench
    软件。
  • 使用 2080-LCD 模块上的主菜单和 LCD。
重要提示:
2080-LCD 模块支持
FactoryTalk Design Workbench
程序或智能中继功能块。
  • 如果使用
    FactoryTalk Design Workbench
    下载程序,则下载过程将覆盖所有智能中继功能块指令。
  • 如果使用 2080-LCD 模块的主菜单还原智能中继功能,则还原过程将覆盖
    FactoryTalk Design Workbench
    程序。
有关 2080-LCD 模块、智能中继功能块和配线说明的详细信息,请参见 Micro810 可编程控制器用户手册(出版号 2080-UM001)。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal