从 LCD 模块还原项目文件

2080-LCD 模块用作
Micro810
控制器的备份内存模块。
使用“
LCD 模块
”配置页面的“
从 LCD 模块还原
”按钮,将项目文件从 LCD 模块还原至
FactoryTalk Design Workbench
项目。
先决条件
要从 LCD 模块还原项目文件
  1. 在“
    项目组织管理器
    ”中,双击控制器以打开控制器应用程序工作区。
  2. 在“
    控制器
    ”树中,选择“
    LCD 模块
    ”。
  3. 在“
    LCD 模块
    ”配置页面上,选择“
    从 LCD 模块还原
    ”。
  4. 在“
    内存模块
    ”中,选择“
    还原
    ”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal