添加 LCD 模块

LCD 模块用作
Micro810
控制器的备份内存模块。
要添加 LCD 模块
  1. 在“
    项目组织管理器
    ”中,双击控制器以打开控制器工作区。
  2. 在“
    控制器
    ”树中,选择“
    LCD 模块
    ”。
  3. 在“
    LCD 模块
    ”配置页面上,选中“
    附加 LCD 模块
    ”复选框。
    要删除 LCD 模块,请清除“
    附加 LCD 模块
    ”复选框。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal