将项目文件备份到 LCD 模块

2080-LCD 模块用作
Micro810
控制器的备份内存模块。
使用“
LCD 模块
”配置页面上的“
备份到 LCD 模块
”按钮可以将用户程序和功能文件写入 LCD 模块。该按钮在
Micro810
控制器处于“
远程编程
”模式时可用。
先决条件
要将项目文件备份到 LCD 模块
  1. 在“
    项目组织管理器
    ”中,双击控制器以打开控制器应用程序工作区。
  2. 在“
    控制器
    ”树中,选择“
    LCD 模块
    ”。
  3. 在“
    LCD 模块
    ”配置页面上,选择“
    备份到 LCD 模块
    ”。
  4. 在“
    内存模块
    ”中,选择“
    备份
    ”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal