LCD 模块配置页面

对于
Micro810
控制器,提供了“
LCD 模块
”配置页面。使用该页面执行以下操作:
  • 将 LCD 模块添加到
    Micro810
    控制器配置。
  • 将用户程序和功能文件备份到 LCD 模块。
  • 从 LCD 模块将用户程序和功能文件还原到
    Micro810
    控制器配置。
  • 打开“
    LCD 变量
    ”视图,选择要使用 LCD 模块监控的变量。
  • 查看 LCD 模块的连接状态。
  • 配置
    按钮键读取
    的硬件设置。
LCD 模块配置设置
设置
描述
附加 LCD 模块
确定是否将 LCD 模块添加到
Micro810
控制器项目。
默认情况下,LCD 模块不属于
Micro810
控制器项目的一部分。
状态
表示 LCD 模块和控制器的状态信息。
状态包括以下只读值:
  • 已安装
    :已连接控制器且 LCD 模块属于项目的一部分。
  • 未安装
    :已连接控制器且 LCD 模块不属于项目的一部分。
  • 已断开连接
    :控制器处于脱机状态。
  • 已连接
    :控制器处于联机状态。
诊断
打开控制器诊断视图。当控制器在线时,“
诊断
”按钮可用。
LCD 变量
打开“
LCD 变量
”视图。当满足以下条件时,该视图可用:
  • LCD 模块属于项目的一部分。
  • 控制器版本为 7。
  • Micro810
    控制器处于脱机状态。
使用 LCD 模块的
主
菜单最多可选择 200 个要监控的变量。超过限制将导致生成问题。
LCD 模块设置
启用按钮键读取
打开读取 LCD 模块键状态的 KEY_READ 功能块指令。
默认情况下,KEY_READ 功能块指令处于关闭状态。
背光模式
指定远程 LCD 的背光行为。选项如下:
  • 始终关闭
  • 间隔
  • 始终打开
“
间隔
”为默认选择。
时间
指定将“
背光模式
”设置为“
间隔
”时的背光间隔。值范围为 10 到 120 秒。默认值为 30。
对比度
指定 LCD 上的背光对比度。值范围为 0 到 100%。默认值为 50%。
备份/还原
在上电时加载
指定打开控制器时的 LCD 模块行为。选项如下:
  • “
    始终加载
    ”:每次打开
    Micro810
    控制器时都从 LCD 加载用户程序。
  • “
    在内存出错时加载
    ”:当发生内存故障时加载用户程序。当控制器中的用户程序被删除或无法加载时发生内存故障。
  • “
    已禁用
    ”:不从 LCD 模块加载用户程序。
默认设置为“
已禁用
”。
备份到 LCD 模块
启动将用户程序和
Micro810
控制器项目文件备份到 LCD 模块的操作。当满足以下条件时,“
备份至 LCD 模块
”按钮可用:
  • LCD 模块连接到控制器。
  • Micro810
    控制器处于“
    远程编程
    ”模式。
  • 不存在与
    Micro810
    控制器相关的故障。
  • 没有正在进行的备份和还原进程。
从 LCD 模块还原
启动将用户程序和
Micro810
控制器项目文件从 LCD 模块还原到项目的操作。
如果 2080-LCD 硬件受密码保护,则控制器密码和 2080-LCD 密码必须相符。
“
从 LCD 模块还原
”按钮在以下情况下可用:
  • LCD 模块连接到控制器。
  • Micro810
    控制器处于“
    远程编程
    ”模式。
  • LCD 模块用于存储项目。
  • 项目是兼容的。
  • 控制器密码和 2080-LCD 密码匹配。
  • 不存在与
    Micro810
    控制器相关的故障。
  • 没有正在进行的备份和还原进程。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal