以太网端口配置页面

“
以太网
”配置页面可用于 L20E、L50E 和 L70E 控制器。使用该页面执行以下操作:
  • 查看和配置端口与 IPv4 或 IPv6 的 IP 地址设置(仅限 L50E 和 L70E 控制器)。
  • 使用动态主机配置协议 (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP) 自动获取 IP 地址,或手动配置 IP 设置,然后在“
    编程
    ”模式下将其下载到控制器。
  • 打开“通信诊断”视图。
  • 使用“
    下载到控制器
    ”或“
    从控制器上传
    ”按钮将控制器中的设置与您项目中的“
    因特网协议设置
    ”进行同步。
  • 选中和清除“
    检测重复 IPv4/IPv6 地址
    ”复选框以启用和禁用重复 IP 地址检测。
  • 打开或关闭 IPv4 或 IPv6 的重复 IP 地址检测(仅限 L50E 和 L70E 控制器)。
  • 配置端口设置,例如模式和速度。
    如果更改“
    速度
    ”或“
    双工模式
    ”设置,然后将更改下载到控制器,则在下载后
    FactoryTalk Design Workbench
    将断开与控制器的连接。这仅在使用以太网连接,而非 USB 连接时才会发生。
  • 启用或禁用
    Modbus TCP
    服务器。
以太网配置设置
设置
描述
诊断
打开“通信诊断”视图。
当控制器处于联机状态时,“
诊断
”可用。
端口设置
端口状态
启用或禁用以太网端口。禁用端口后,将禁止发送数据和接收数据。
选项包括:
  • 已启用
  • 已禁用
默认情况下,以太网端口处于禁用状态。
自适应速度和双工模式
确定控制器是否自动协商端口的速度和双工模式。
  • 选中此设置后,控制器会自动配置端口的速度和双工模式。
  • 清除此设置后,必须配置端口的速度和双工模式。
默认打开自动协商功能,默认速度为 10 Mbps。
因特网协议(IP)设置
配置 IPv4
启用或禁用 IPv4。
FactoryTalk Design Workbench
支持使用 IPv4 下载或上传项目和控制器配置。
选项包括:
  • 已启用
  • 已禁用
默认情况下,IPv4 处于启用状态。
使用 DHCP 自动获取 IP 地址
启用或禁用 DHCP 服务器以自动获取 IP 地址。
选项包括:
  • 已启用
  • 已禁用
默认情况下,此功能处于启用状态。
配置 IP 地址和设置
启用 IPv4 地址、子网掩码和网关地址的手动输入。
选项包括:
  • 已启用
  • 已禁用
默认情况下,此功能处于禁用状态。
IP 地址
标识控制器在 Ethernet/IP 网络中的 IP 地址。静态 IPv4 IP 地址的不正确范围为:
  • 广播或零 IP,如 255.255.255.255 或 0.0.0.0
  • 以 0 或 127 开头的 IP 地址,如 0.
    xxx.xxx.xxx
    和 127.
    xxx.xxx.xxx
  • 以 0 或 255 结尾的 IP 地址,如
    xxx.xxx.xxx
    .0 和
    xxx.xxx.xxx
    .255
  • 169.254.
    xxx.xxx
    范围内的 IP 地址,如 169.254.0.0 到 169.254.255.255 之间的 IP 地址
  • 224.0.0.0 到 255.255.255.255 范围内的 IP 地址
手动配置 IP 地址时,此框将显示以下地址之一:
  • 控制器中的 IP 地址(当控制器处于联机状态且其设置与指定的 IP 地址参数值一致时)
  • 输入的 IP 地址
子网掩码
将输入的 IP 地址分隔为网络地址和主机地址。
  • 如果使用 DHCP 服务器获取网络地址,则会在连接控制器时显示子网掩码。
  • 手动配置网络设置时,必须输入 IP 地址,然后选中“
    子网掩码
    ”框以自动填写值。
如果子网掩码不正确,则无法成功生成程序。
网关地址
指定将各个物理网络连入网络系统的网关的网络地址。
  • 如果使用 DHCP 服务器获取网络地址,则会在连接控制器时显示网关地址。
  • 手动配置网络设置时,必须输入网关地址。
检测重复 IP 地址
启用或禁用重复 IP 地址检测。
选项包括:
  • 已启用
  • 已禁用
默认情况下,此功能处于启用状态。
配置 IPv6(仅限 L50E 和 L70E 控制器)
启用或禁用 IPv6。选中后,可以配置 IPv6 设置。
  • FactoryTalk Design Workbench
    支持将已配置的 IPv6 地址下载到支持的
    Micro800
    控制器或从中上传已配置的 IPv6 地址。
  • 不支持将项目下载到使用 IPv6 的受支持
    Micro800
    控制器或从中上传项目。
选项包括:
  • 已启用
  • 已禁用
默认情况下,IPv6 处于禁用状态。必须启用 IPv4 或 IPv6。
自动获取 IPv6 地址(仅限 L50E 和 L70E 控制器)
启用使用 DHCP 自动检索 IPv6 网络地址。
启用 IPv6 时可用。
选项包括:
  • 已启用
  • 已禁用
默认情况下,此功能处于禁用状态。
配置 IPv6 地址和设置(仅限 L50E 和 L70E 控制器)
启用
IPv6 地址
、子网前缀长度和网关地址的输入。
启用 IPv6 时可用。
选项包括:
  • 已启用
  • 已禁用
默认情况下,此功能处于禁用状态。
IPv6 地址(仅限 L50E 和 L70E 控制器)
标识以太网网络中控制器的“IPv6 地址”。
IPv6 地址的长度为 128 位,以八组用冒号分隔的四个十六进制数字表示。例如,2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0000:0001。
以下 IPv6 地址可能被设置到
Micro800
控制器:
  • 您输入的 IP 地址,这是为控制器设置的 IPv6 地址之一。
  • 路由器设置的只读 IPv6 地址。该地址显示最后一个已知值。该地址始终可用,但在控制器处于脱机状态时会变暗。
  • 由静态服务器或 DHCP 服务器设置的只读 IPv6 地址。该地址显示最后一个已知值。该地址始终可用,但在控制器处于脱机状态时会变暗。
  • 固件使用 SLAAC(无状态地址自动配置)方法设置的只读链接本地地址。该地址显示最后一个已知值,并且始终可用。
子网前缀长度(仅限 L50E 和 L70E 控制器)
指定 IPv6 地址的网络部分的大小。
有效的子网前缀长度范围为 0 到 128。
例如,子网前缀长度为 64 的 IPv6 地址 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334 表示前 64 位 (2001:0db8:85a3:0000) 标识网络部分,其余 64 位标识主机部分。
手动配置网络设置时,输入“
IPv6 地址
”,然后单击“
子网前缀长度
”框以自动填写值。否则,“
子网前缀长度
”保留为空。
网关地址(仅限 L50E 和 L70E 控制器)
网关可将各个物理网络连接至网络系统。
手动配置网络设置时,输入“
IPv6 网关地址
”。
检测重复 IPv6 地址(仅限 L50E 和 L70E 控制器)
启用和禁用重复 IPv6 地址检测。
  • 已启用
  • 已禁用
默认情况下,此功能处于启用状态。
EtherNet/IP
闲置状态超时
指定不活动时间段(以秒为单位)。
值范围为 60 到 3,600。默认值为 120。
Modbus TCP
服务器状态
打开或关闭 Modbus TCP 服务器。
默认情况下,Modbus TCP 服务器处于关闭状态。
以太网 - 基于 IP 的 DNP3
(可用于 2080-L70E-24QBBN 和 2080-L70E-24QWBN 控制器)
基于 IP 的 DNP3
打开或关闭基于以太网的 DNP3,并在打开时为 DNP3 配置特定于以太网的参数。
重新启动后,将打开基于以太网的 DNP3 服务。
从站节点地址
指定 DNP3 网络中控制器的地址。网络中的每个设备都必须具有唯一地址。
节点地址范围为 0 到 65,519。
启用主站地址验证
确定控制器从哪个节点地址接受客户端请求。
  • 打开时,控制器接受为客户端节点(节点 0 到节点 4)配置的 DNP3 客户端发出的命令。
  • 关闭时,控制器接受任何节点地址发出的客户端请求。
节点地址范围为 0 到 65,519。
启用自寻址
允许或禁止包含要接受并处理的目标地址 65532 (FFFCh) 的任何数据包。
这为客户端提供了一种在点对点连接时发现已配置的控制器地址的机制。在联网环境中,此复选框必须处于清除状态。
主站节点地址
指定在选中“
启用主站地址验证
”时控制器从中接受请求的节点地址。
节点地址范围为 0 到 65,519。默认情况下,“
主站节点 0
”可用。
为主站 IP 地址启用访问控制
确定控制器从哪些 IP 地址接受 DNP3 客户端请求。
  • 启用后,控制器接受为客户端 IP 地址(
    主站 IP 地址 0
    到
    主站 IP 地址 4
    )配置的 IP 地址发出的 DNP3 客户端请求。
    • 无论是否选中“
      为主站 IP 地址启用访问控制
      ”,
      主站 IP 地址 0
      都可用。输入将未被请求的响应发送到的 DNP3 客户端的 IP 地址。
    • 如果选中“
      为主站 IP 地址启用访问控制
      ”,则
      主站 IP 地址 1
      到
      主站 IP 地址 4
      可用。输入控制器从中接受 DNP3 客户端请求的 IP 地址。不需要配置全部 4 个地址。
  • 禁用时,控制器接受任何 IP 地址发出的 DNP3 客户端请求。
用于访问控制的最大客户端 IP 地址数为 5。
端点类型
从以下选项之一选择端点类型:
  • “
    侦听
    ”:支持将单个 TCP 连接用作服务器,只能通过该连接传输未被请求的响应。该连接由 DNP3 客户端建立。接受用户数据报协议 (UDP) 广播。“
    侦听
    ”是默认值。
  • “
    双
    ”:支持将单个 TCP 连接用作服务器和客户端。如果不存在 TCP 服务器连接,则可通过 TCP 客户端连接将未被请求的响应发送到 DNP3 客户端。接受 UDP 广播。
  • “
    仅数据报
    ”:基于以太网的 DNP3 通信只能通过 UDP 完成。不支持 TCP 连接。
本地端口号 (UDP)
指定控制器上的 UDP 端口号,DNP3 客户端将使用该端口号进行 UDP 广播。这适用于任何端点类型。
端口号范围为 0 到 65535。默认值为 20000。
本地端口号 (TCP)
指定控制器上的 TCP 端口号,DNP3 客户端将连接到该端口号。它与“
侦听
”或“
双
”端点配合使用。
端口号范围为 0 到 65535。默认值为 20000。
主站 UDP 端口号 (主动)
指定 DNP3 客户端上的 UDP 端口号,控制器将未被请求的响应发送到该端口号。它与“
仅数据报
”端点配合使用。
端口号范围为 0 到 65535。
主站 UDP 端口号 (主动初始化)
指定 DNP3 客户端上的 UDP 端口号,控制器在重启后将 RESTART IIN 位置位的未被请求空值响应发送到该端口号。
它与“
仅数据报
”端点配合使用,并且需在“
DNP3 从站
”选项卡上选中“
重启时发送未被请求的初始化空值响应
”。
端口号范围为 0 到 65535。
主站 TCP 端口号 (主动)
指定 DNP3 客户端上的 TCP 端口号,控制器将连接到该端口号发送未被请求的响应。
它与“
双
”端点配合使用,并且要求 DNP3 客户端尚未与控制器建立 TCP 连接。
端口号范围为 0 到 65535。默认值为 20000。
保持活动间隔
指定 TCP 保持活动机制的时间间隔(以秒为单位)。如果 DNP3 客户端在此超时时间内未通过建立的 TCP 连接发送任何通信,控制器将发起 DNP3 数据链路层状态请求。如果在确认时间内未收到任何响应(默认为 10 秒),控制器将结束 TCP 连接。
它与“
侦听
”或“
双
”端点配合使用。
值范围为 1 到 65,535。默认值为 10。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal