子网前缀长度

在 IPv6 中,使用前缀长度进行子网划分。子网寻址是 IP 地址方案的扩展,支持站点将一个网络 ID 用于多个物理网络。通过前缀长度将 IP 地址划分为网络 ID 和主机 ID 继续在站点外部路由。在站点内部,子网前缀长度用于将 IP 地址划分为自定义网络 ID 和主机 ID 部分。
例如,考虑使用前缀为 /48 的网络 2,然后添加其他物理网络。选择以下子网前缀长度 /50 将允许使用多个物理网络:
/50 prefix length: xxxx:xxxx:xxxx:xx00::/50
已使用两位扩展网络 ID。地址部分的每个唯一位组合均指定不同的物理网络。新配置为:
子网前缀长度
子网前缀长度
已添加具有主机 D 和主机 E 的第二个网络。网关 G2 将网络 2.1 与网络 2.2 相连接。主机 D 和主机 E 将使用网关 G2 与不属于网络 2.2 中的主机进行通信。主机 B 和主机 C 将使用网关 G 与不属于网络 2.1 中的主机进行通信。当主机 B 与主机 D 进行通信时,G(为主机 B 配置的网关)会通过 G2 将数据从主机 B 路由到主机 D。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal