检测并清除重复的 IP 地址

使用“以太网”配置页面可以配置
FactoryTalk Design Workbench
项目中的因特网协议设置。
小贴士:
  • 当手动配置 IP 地址时,将会出现重复 IP 地址。为了避免 IP 地址重复,请使用 DHCP 自动获取 IP 地址。
  • 当检测到重复 IP 地址时,控制器将结束所有以太网通信。
  • 使用“
    检测重复 IP 地址
    ”复选框可打开或关闭重复 IP 地址检测。
先决条件
  • 控制器处于“
    远程编程
    ”模式。
要检测并清除重复 IP 地址
  1. 在“
    项目组织管理器
    ”中,双击控制器以打开控制器工作区。
  2. 在“
    控制器
    ”树中,选择“
    以太网
    ”。
  3. 在“
    以太网
    ”配置页面上,执行以下操作之一以清除重复地址错误:
    • 如果使用的是 IPv4
      • 选择“
        使用 DHCP 自动获取 IP 地址
        ”,或者
      • 选择“
        配置 IP 地址和设置
        ”,然后输入不同的 IP 地址。
    • 如果使用的是 IPv6
      • 选择“
        使用 DHCP 自动获取 IPv6 地址
        ”,或者
      • 选择“
        配置 IPv6 地址和设置
        ”,然后输入不同的 IP 地址。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal