网关地址

网关可将各个物理网络连接至网络系统。当一个节点与不同网络上的另一个节点进行通信时,网关将在两个网络之间传输数据。

IPv4

下图显示了网关 G 如何连接网络 1 与网络 2。
网关示例
网关示例
当 IP 地址为 128.2.0.1 的主机 B 与主机 C 进行通信时,它可以通过 C 的 IP 地址得知 C 位于同一网络上。在以太网环境中,B 之后会通过地址解析协议将 C 的 IP 地址解析为媒体访问控制地址,然后与 C 直接进行通信。
当 B 与 A 进行通信时,它通过 A 的 IP 地址得知 A 位于另一网络上,因为网络 ID 不同。要向 A 发送数据,B 必须具有连接两个网络的网关的 IP 地址。在本示例中,网络 2 上的网关 IP 地址为 128.2.0.3。
网关 G 具有两个 IP 地址,即网络 1 上的 128.1.0.2 和网络 2 上的 128.2.0.3,网络 1 上的主机必须使用第一个地址,网络 2 上的主机必须使用第二个地址。为了可供使用,必须使用与主机自己的网络 ID 匹配的网络 ID 表示主机的网关地址。

IPv6

网关示例
网关示例
当 IP 地址为 fd00:2::1 的主机 B 与主机 C 进行通信时,它可以通过 C 的 IP 地址知道 C 位于同一网络上。在以太网环境中,B 之后会将 C 的 IP 地址解析为 MAC 地址(通过 NDP),然后与 C 直接通信。
当主机 B 与主机 A 进行通信时,它通过 A 的 IP 地址知道 A 位于另一网络上(网络 ID 不同)。为了向 A 发送数据,B 必须具有连接两个网络的网关的 IP 地址。在本示例中,网络 2 上的网关 IP 地址为 fd00:2::3。
该网关具有两个 IP 地址(fd00:1::2 和 fd00:2::3)。第一个地址必须由网络 1 上的主机使用,第二个地址必须由网络 2 上的主机使用。为了便于使用,必须使用与主机自己的网络 ID 匹配的网络 ID 表示主机的网关地址。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal