子网掩码

子网寻址扩展了 IP 地址方案,支持站点将一个网络 ID 用于多个物理网络。
通过按类将 IP 地址划分为网络 ID 和主机 ID 继续在站点外部路由。在站点内,子网掩码将 IP 地址划分为自定义网络 ID 和主机 ID 部分。例如,在使用 B 类网络“网络 2”时,可以添加另一个物理网络。选择以下子网掩码将添加另外两个网络 ID 位(允许用于四个物理网络):
11111111 11111111 11000000 00000000 = 255.255.192.0
在示例中,B 类主机 ID 的两个位用于扩展网络 ID。构成主机 ID 的位的每一个唯一组合(子网掩码位为 1)指定一个不同的物理网络,如下图所示。
子网掩码示例
子网掩码示例
已添加具有主机 D 和主机 E 的第二个网络。网关 G2 将网络 2.1 与网络 2.2 相连接,主机 D 和 E 可以通过该网关与不在网络 2.2 中的主机进行通信。B 和 C 将使用网关 G 与不在网络 2.1 中的主机进行通信。当 B 与 D 进行通信时,为 B 配置的网关 G 会通过 G2 将数据从 B 路由到 D。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal