同步 Internet 协议设置

使用“
以太网
”配置页面将控制器中的设置与
FactoryTalk Design Workbench
项目中的因特网协议 (Internet Protocol, IP) 设置进行同步。
当控制器已连接且处于“
编程
”模式时,将
FactoryTalk Design Workbench
中的 IP 设置与控制器中的设置进行比较。如果设置不匹配,将显示一条消息,告知设置不相同。
提供了两个选项用于同步 IP 设置︰
  • 将
    FactoryTalk Design Workbench
    中的设置下载到控制器。
  • 将控制器中的设置上传到
    FactoryTalk Design Workbench
    。
在以下情况下,这两个选项不可用:
  • 控制器处于脱机状态。
  • 控制器处于“
    运行
    ”模式。
  • 控制器和
    FactoryTalk Design Workbench
    中的 IP 设置相同。
先决条件
  • 控制器处于“
    远程编程
    ”模式。
  • 控制器和
    FactoryTalk Design Workbench
    中的 IP 设置不同。
要同步因特网协议设置
  1. 在“
    项目组织管理器
    ”中,双击控制器以打开控制器应用程序工作区。
  2. 在“
    控制器
    ”树中,选择“
    以太网
    ”。
  3. 在“
    以太网
    ”配置页面中,选择以下操作之一:
    • 下载到控制器
    • 从控制器上传
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal